EIO0000005083.01

Einrichtungsmenü UEFI BIOS

So gelangen Sie in das UEFI BIOS-Einrichtungsmenü:

  1. Schalten Sie das Produkt ein.

  2. Drücken Sie während der Anzeige des Startbildschirms entweder die Taste [DEL] oder [ESC].

  3. Geben Sie das Passwort ein (Standardpasswort: Pw#12345)*1.

  4. Der BIOS-Bildschirm wird angezeigt.

*1 Denken Sie daran, das voreingestellte Passwort zu ändern. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Änderung des UEFI BIOS-Passworts.

Abhängig von den Einstellungen, z.B. Fast Boot, lässt sich das BIOS-Einrichtungsmenü möglicherweise nicht wie oben beschrieben aufrufen. Wenn dies der Fall ist, zeigen Sie das Einrichtungsmenü mit den folgenden Schritten an.

  1. Schalten Sie das Produkt ein und starten Sie es normal.

  2. Betätigen Sie die Schaltfläche Einstellungen.

  3. Wählen Sie Update und Sicherheit.

  4. Wählen Sie Wiederherstellung.

  5. Wählen Sie unter Erweiterter Start die Option Jetzt neu starten.

  6. Wählen Sie Problembehandlung.

  7. Wählen Sie Erweiterte Optionen.

  8. Wählen Sie UEFI-Firmwareeinstellungen.

  9. Wählen Sie Neu starten.

  10. Geben Sie das Passwort ein (Standardpasswort: Pw#12345)*1.

*1 Denken Sie daran, das voreingestellte Passwort zu ändern. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Änderung des UEFI BIOS-Passworts.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.