EIO0000005085.01

Avvio di Launcher

Launcher è una utility che è possibile configurare per avviare programmi e impostazioni. Il Launcher consente un comodo uso dello schermo tattile visualizzando icone per registrare le varie impostazioni.

È possibile avviare Launcher dall'icona del collegamento sul desktop.

Schermata superiore di Launcher

NOTA:
  • Per personalizzare il Launcher, far riferimento a Edit.

  • Scaricare l'ultima versione di Harmony P6 e Harmony FP6 Utility dal seguente URL per mantenere Launcher aggiornato.
    www.se.com/ww/en/download

  • Se Launcher è già installato, viene sovrascritto. Se si è utilizzato Edit per personalizzare Launcher, personalizzare nuovamente.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.