DOCA0302FR-04

Raccordement direct à la sortie

Présentation

Il est possible de raccorder directement une entrée d'appareil de signalisation ou d'automate programmable à la sortie (Q) de la voie I/O Smart Link.

L'équipement connecté doit avoir les caractéristiques suivantes :

  • Etre alimenté en 24 V CC

  • Avoir une consommation inférieure à 100 mA

Câblage

Le raccordement peut être effectué à l'aide d'un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (côté I/O Smart Link) et cinq fils (côté contacteur).

NOTE:
  • @updatedD8
    Vous pouvez raccorder au maximum un fil dans chaque borne du connecteur Ti24 (A9XC2412).

  • Ne raccordez pas un fil avec embout dans chacune des bornes du connecteur Ti24.

Exemple de raccordement

(1) Voyant de signalisation 24 Vcc

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?