Logiciel EcoStruxure Power Commission
Présentation
EcoStruxure Power Commission est un outil logiciel complet qui permet la configuration, les tests et la génération de rapports pour les appareils intelligents de votre équipement électrique.
Le logiciel EcoStruxure Power Commission propose un processus de test rapide basé sur une interface utilisateur graphique très intuitive.
Ce logiciel a la capacité de gérer plusieurs appareils I/O Smart Link en même temps. Ceux-ci peuvent être configurés en chaîne et plusieurs appareils Acti 9 peuvent être connectés à l'ordinateur en utilisant Smart Link Modbus et Panel Server. Pour le réseau Modbus, le nombre d'appareils I/O Smart Link pouvant être connectés est limité à 10. Pour le réseau Panel Server, le nombre d'appareils serveurs I/O Smart Link pouvant être connectés est limité à 8. Les appareils serveurs peuvent inclure I/O Smart Link.
Le logiciel EcoStruxure Power Commission est utilisé pour mettre à jour le micrologiciel I/O Smart Link. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide en ligne d'EcoStruxure Power Commission.
I/O Smart Link ne peut être mis à jour que via l'interface Ethernet IFE ou Panel Server.
Quand une mise à niveau du micrologiciel I/O Smart Link est lancée, l'équipement I/O Smart Link doit se trouver dans un réseau isolé ainsi que la passerelle. Aucun autre client Modbus ne peut interroger un autre équipement Modbus connecté au même réseau.
Fonctions principales
Le logiciel EcoStruxure Power Commission assure quatre fonctions principales :
-
Tester l'installation
-
Créer des rapports de test
-
Mettre à niveau le micrologiciel de I/O Smart Link
-
Configurer les appareils Acti 9 connectés à I/O Smart Link et récupérer la configuration des voies I/O Smart Link
Pour tester l'installation, le logiciel :
-
Teste le réseau de communication (Modbus SL/Modbus TCP/IP).
-
Teste la connexion et l'état des appareils électriques connectés à I/O Smart Link.
Le logiciel fournit également les rapports suivants :
-
Liste des appareils testés (fichiers .pdf et .xlsx)
-
Affectation des voies I/O Smart Link (fichier .dxf)
Téléchargement et installation du logiciel EcoStruxure Power Commission
Pour télécharger et installer le logiciel EcoStruxure Power Commission, reportez-vous au document DOCA0134EN EcoStruxure Power Commission - Guide d'installation.
Mise en service à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission
Pour mettre en service I/O Smart Link, reportez-vous à l'aide en ligne de EcoStruxure Power Commission.
Mise à jour du micrologiciel avec EcoStruxure Power Commission
Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel, consultez les Notes de publication du micrologiciel EcoStruxure I/O Smartlink (DOCA0303FR).