Disjoncteur à commande intégrée Acti 9 Reflex iC60 avec interface Ti24
Présentation
Le disjoncteur à commande intégrée Acti 9 Reflex iC60 :
-
Doit être muni d'une interface Ti24 (références commerciales A9C6••••).
-
Permet le contrôle de l'appareil via l'entrée Y3 de son interface Ti24.
L'entrée Y3 (24 Vcc) peut être contrôlée par l'une des voies de l'unité I/O Smart Link.
-
Peut être utilisé pour indiquer l'état du circuit de contrôle (ouvert/fermé) et l'état du disjoncteur (auto/OFF).
Les informations Modbus du tableau suivant sont données pour un disjoncteur à commande intégrée Acti 9 Reflex iC60 connecté à la voie 1.
|
Description |
Adresse(1) |
Nb de registre(s) |
Type |
Action |
Valeurs et significations |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etat |
|||||
|
Etat O/C : état ouvert/fermé |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 0 = 0 : disjoncteur ouvert bit 0 = 1 : disjoncteur fermé |
|
Etat auto/OFF : position de la manette |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 1 = 0 : manette en position OFF (appareil ouvert) bit 1 = 1 : manette en position haute : auto |
|
Ordres |
|||||
|
Activation de l'ordre d’ouverture |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 0 = 1 : activation de l'ordre d'ouverture(2) |
|
Activation de l'ordre de fermeture |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 1 = 1 : activation de l'ordre de fermeture(2) |
|
Compteurs |
|||||
|
Nombre de cycles d'ouverture/fermeture du disjoncteur |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Nombre de déclenchements |
0x3787 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Temps de fonctionnement de la charge |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
RW |
en heures |
|
(1) Pour adresser les registres de la voie N (1≤ N ≤ 11), il faut ajouter 40 × (N - 1) aux registres de la voie 1. (2) L'équipement I/O Smart Link remet le bit à l'état 0 lorsque l'ordre est pris en compte (sauf si aucun produit n'est connecté à la voie). Si les bits 0 et 1 de l'adresse 14201 sont activés simultanément, l'équipement I/O Smart Link ne fait rien. |
|||||