DOCA0302FR-04

Contact de signalisation libre de potentiel de niveau bas

Présentation

Un contact de signalisation bas niveau (NO ou NC) peut être raccordé sur l'entrée I1 ou I2 d'une voie I/O Smart Link.

NOTE: Une voie I/O Smart Link peut prendre en compte deux contacts de signalisation : un sur l'entrée I1 et un sur l'entrée I2.

Câblage

Un contact de signalisation peut être connecté avec un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (côté I/O Smart Link) et cinq fils (côté contact de signalisation).

NOTE:
  • @updatedD8
    Vous pouvez raccorder au maximum un fil dans chaque borne du connecteur Ti24 (A9XC2412).

  • Ne raccordez pas un fil avec embout dans chacune des bornes du connecteur Ti24.

Exemple de raccordement

Les contacts OF et SD d'un disjoncteur NSX peuvent être raccordés directement à I/O Smart Link.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?