Synthèse des voies 1 à 11
Etat
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0078 |
121 |
1 |
R |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 100-4 |
Etat électrique sur l'entrée 1 de toutes les voies(1). |
|
0x0079 |
122 |
1 |
R |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 100-4 |
Etat électrique sur l'entrée 2 de toutes les voies(1). |
|
(1) Affectation des bits :
Chaque bit indique le niveau électrique des entrées 1 et 2 :
|
||||||||
Ordres
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0082 |
131 |
1 |
RW |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Ordre d'ouverture pour produit Acti 9(1). |
|
0x0083 |
132 |
1 |
RW |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Ordre de fermeture pour produit Acti 9(1). |
|
0x0084 |
133 |
1 |
RW |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Ordre de désactivation pour produit non Acti 9(1). |
|
0x0085 |
134 |
1 |
RW |
BITMAP |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100-4 |
Ordre d'activation pour produit non Acti 9(1). |
|
(1) Affectation des bits :
|
||||||||
-
Chaque bit correspond à un ordre d'ouverture ou de fermeture par rapport à la fonction de registre (activée lorsque le bit est à 1).
-
Plusieurs voies peuvent être contrôlées en même temps.
-
L'équipement I/O Smart Link remet le bit à l'état 0 lorsque l'ordre est pris en compte (sauf si aucun produit n'est connecté à la voie).
-
Si les bits 0 et 1 sont à 1, il n'y a aucun effet sur le système.
Indicateurs de puissance/flux
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Entrée I1 |
14001 |
14003 |
14005 |
14007 |
14009 |
14011 |
14013 |
14015 |
14017 |
14019 |
14021 |
|
Entrée I2 |
14023 |
14025 |
14027 |
14029 |
14031 |
14033 |
14035 |
14037 |
14039 |
14041 |
14043 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Unité |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x36B0 |
14001 |
2 |
R |
X1 |
D |
Float32 |
0 |
N |
03, 100-4 |
Indicateur de puissance ou flux (débit) pour la voie 1/entrée 1. |
Les caractéristiques du registre des indicateurs de puissance ou de flux sont les suivantes :
-
Lorsque le compteur d'impulsions (l'unité dépend de l'appareil connecté : énergie, gaz, eau, etc.) est connecté à l'entrée 1 ou 2 de la voie 1, le registre contient la valeur de flux/débit. Elle est calculée de la manière suivante :
-
(3600 x poids d'impulsion)/t, t représentant le temps en secondes entre deux impulsions. Le résultat est exprimé pour une heure.
-
-
Par défaut, le poids d’impulsion est de 10. Il peut être configuré par la commande Modbus.
Exemple : Ce registre indique la puissance active entre les deux dernières impulsions si un appareil iEM2000T est connecté à la voie 1/entrée 1 (Poids d'impulsion = 10 Wh).
Ce registre est remis à 0 :
-
Après une durée d = 3 x t (t étant le temps en secondes entre les deux dernières impulsions) ; si 3 x t est inférieur à 5 secondes, la durée d est égale à 5 secondes
-
Après 24 heures sans impulsion
-
Après une perte de la tension d'entrée/sortie 24 Vcc
La précision de l'indication de puissance ou de flux (débit) est de :
-
5 % si la fréquence des impulsions est inférieure ou égale à 5 Hertz
-
17 % si la fréquence des impulsions est égale à la fréquence maximum de 17 Hertz.
Compteurs de consommation
Les compteurs de consommation figurant dans le tableau Modbus suivant indiquent la consommation fournie par les compteurs connectés à chaque voie I/O Smart Link (1 à 11).
La valeur de la consommation (associée à une voie) est obtenue en multipliant le nombre d'impulsions (reçues par l'entrée I1 ou l'entrée I2) par le poids de l'impulsion.
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Entrée I1 |
14051 |
14053 |
14055 |
14057 |
14059 |
14061 |
14063 |
14065 |
14067 |
14069 |
14071 |
|
Entrée I2 |
14073 |
14075 |
14077 |
14079 |
14081 |
14083 |
14085 |
14087 |
14089 |
14091 |
14093 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x36E2 |
14051 |
2 |
R |
X1 |
UINT32 |
0 |
Y |
03, 100-4 |
Compteur de consommation sur la voie 1/entrée I1. |
-
Les nombres d’impulsions des entrées I1 et I2 de chaque voie (1 à 11) sont disponibles dans les registres 14212 (voie 1) à 14614 (voie 11). Le nombre d’impulsions peut être prédéfini en écrivant dans le registre du compteur d’impulsions. Pour plus d'informations, voir Compteurs de changements d'état.
-
Les poids d'impulsion des entrées I1 et I2 de chaque voie (1 à 11) sont disponibles et réglables dans les registres 14230 (voie 1) à 14631 (voie 11). Par défaut, le poids d'impulsion est 10. Pour plus d'informations, voir Paramètres de poids d'impulsion (compteurs).
-
L'unité des valeurs du compteur de consommation est identique à l'unité de sortie à impulsions de l'équipement final.
Compteurs de changements d'état
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Entrée I1 |
14101 |
14103 |
14105 |
14107 |
14109 |
14111 |
14113 |
14115 |
14117 |
14119 |
14121 |
|
Entrée I2 |
14123 |
14125 |
14127 |
14129 |
14131 |
14133 |
14135 |
14137 |
14139 |
14141 |
14143 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3714 |
14101 |
2 |
RW |
X1 |
UINT32 |
0 |
Y |
03, 16, 100-4 |
Compteur de changements d'état pour la voie 1/entrée 1 : passage de l'état 1 à l'état 0. |
Compteurs de temps de fonctionnement
|
Voies |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Entrée I1 |
14145 |
14147 |
14149 |
14151 |
14153 |
14155 |
14157 |
14159 |
14161 |
14163 |
14165 |
|
Adresse |
Registre |
No. |
RW |
X |
Unité |
Type |
Valeur par défaut |
Svd |
Code fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x3740 |
14145 |
2 |
RW |
X1 |
h |
UINT32 |
0 |
Y |
03, 16, 100-4 |
Compteur de temps de fonctionnement pour la voie 1/entrée 1. Le comptage débute lorsque l'entrée est activée. |