Limiteurs de tension
Présentation
Il est possible de connecter des limiteurs de tension Acti 9 à I/O Smart Link :
-
Le contact de transfert distant (contact de signalisation : NO) d'un limiteur de tension Acti 9 peut être raccordé à l'entrée I1 ou I2 d'une voie I/O Smart Link.
-
Le contact de signalisation de défaut SD (contact de signalisation : NC) du disjoncteur associé à un limiteur de tension Acti 9 peut être raccordé à l'entrée I1 ou I2 d'une voie I/O Smart Link.
Câblage
Un contact de signalisation peut être connecté avec un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (côté I/O Smart Link) et cinq fils (côté contact de signalisation).
Le raccordement suivant est réservé aux limiteurs de tension :
-
iPRD (avec référence commerciale se terminant par 1)
-
iPRD DC
-
iQuick PRD
-
iQuick PF (avec auxiliaire distant)
-
iPRF1 12.5r
-
PRD1 25r et PRD1 35r
-
PRD 1 Master

-
@updatedD8Vous pouvez raccorder au maximum un fil dans chaque borne du connecteur Ti24 (A9XC2412).
-
Ne raccordez pas un fil avec embout dans chacune des bornes du connecteur Ti24.
Exemples de connexion
Exemple : Schéma électrique spécifique au limiteur de tension iPRD.

(1) Contact de transfert distant du limiteur de tension iPRD : état des cartouches
(2) Contact de signalisation de déclenchement sur défaut iSD du disjoncteur iC60 ou NG125 associé au limiteur de tension iPRD
Exemple : Schéma électrique pour les limiteurs de tension suivants :
-
iQuick PRD
-
iQuick PF (avec auxiliaire distant)
Exemple : Schéma électrique spécifique aux limiteurs de tension iPRF1 12.5r :

(1) Contact de transfert distant du limiteur de tension iPRF1 12.5r : état du limiteur de tension
(2) Contact de signalisation de déclenchement sur défaut iSD du disjoncteur NG125 associé au limiteur de tension iPRF1 12.5r
Exemple : Schéma électrique pour les limiteurs de tension suivants :
-
PRD1 25r et PRD1 35r
-
PRD 1 Master

(1) Contact de transfert distant pour limiteurs de tension PRD1 25r et PRD1 35r ou PRD1 Master : état des cartouches
(2) Contact de signalisation de défaut iSD du disjoncteur ComPacT NSXm associé aux limiteurs de tension PRD1 25r et PRD1 35r ou PRD1 Master