DOCA0302FR-04

Contact de signalisation standard libre de potentiel

Présentation

Un contact de signalisation standard (NO ou NC) peut être raccordé à l'entrée I1 ou I2 d'une voie I/O Smart Link.

NOTE: Une voie I/O Smart Link peut prendre en compte deux contacts de signalisation : un sur l'entrée I1 et un sur l'entrée I2. Le schéma électrique doit être indirect entre I/O Smart Link et cet appareil : un relais bas niveau doit être installé entre le contact de cet appareil et I/O Smart Link.

Câblage

Un contact de signalisation peut être connecté avec un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (côté I/O Smart Link) et cinq fils (côté contact de signalisation).

NOTE:
  • @updatedD8
    Vous pouvez raccorder au maximum un fil dans chaque borne du connecteur Ti24 (A9XC2412).

  • Ne raccordez pas un fil avec embout dans chacune des bornes du connecteur Ti24.

Exemple de raccordement

(1) Disjoncteur NG125 : Contacts auxiliaires OF+SD avec courant minimum de 100 mA

(2) Relais iRBN pour signal OF

(3) Relais iRBN pour signal SD

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?