VIGED310022PT-04

Relé do alarme de isolação (Relé alar. isol.)

Você pode definir o modo de relé do alarme de isolação de acordo com o estado da isolação.

Para acessar a configuração, selecione Menu > Configurações > Config. E/S.

  • Parâmetro: Relé

  • Valores permitidos: SEG. / Padr.

  • Padrão: SEG.

O relé do alarme de isolação é desativado (desenergizado) nos seguintes casos:

  • Quando uma falha de isolação é detectada.

  • Quando o produto não funciona corretamente.

  • Quando a tensão auxiliar da fonte de alimentação é acidentalmente perdida.

  • Depois que a falha de isolação desaparece, o relé do alarme de isolação é ativado por 3 segundos. Isso facilita localizar a falha ao usar o método que envolve a abertura de cada um dos disjuntores, um por vez. Uma vez que os disjuntores puderem ser localizados a alguma distância do dispositivo, o sinal audível permitirá que você identifique e localize a falha de uma distância.

NOTA: Quando Reconhecimento relé de alarme estiver definido como DESLIGADO, o relé do alarme de isolação não será ativado por 3 segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?