VIGED310022FR-04

Relais d’alarme d’isolement (Relais Al. Isol.)

Vous pouvez définir le mode du relais d’alarme d’isolement selon l’état de l’isolement.

Pour accéder à ce paramètre, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S.

  • Paramètre : Relais

  • Valeurs autorisées : FS / Std.

  • Par défaut : FS

Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

  • Un défaut d’isolement a été détecté.

  • Le produit est défectueux.

  • La tension auxiliaire de l’alimentation a été accidentellement coupée.

  • Une fois le défaut d’isolement disparu, le relais d’alarme d’isolement est activé pendant 3 secondes. Il est alors plus facile de localiser le défaut par la méthode consistant à ouvrir tour à tour chacun des disjoncteurs. Les disjoncteurs pouvant être situés à une certaine distance de l’appareil, le signal sonore vous permet d’identifier et de localiser le défaut à distance.

NOTE: Si le paramètre d’acquittement du relais d’alarme est sur OFF, le relais d’alarme d’isolement ne sera pas activé pendant 3 secondes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?