VIGED310022PT-04

Exclusão de injeção

Aplicável ao IM20.

A exclusão de injeção é usada para garantir que somente um IM20 esteja injetando no mesmo sistema.

O IM20 injeta uma frequência baixa no sistema. Em um sistema com vários alimentadores de entrada, dependendo da posição do disjuntor, não deve haver mais de um IMD injetando no sistema.

Essa exclusão de injeção é gerenciada pela entrada de inibição do IM20, que é conectada aos contatos auxiliares dos disjuntores.

A entrada de inibição da injeção pode ser configurada para usar um contato NO (injeção ativada quando o contato está aberto e injeção desativada quando o contato está fechado) ou um contato NC (injeção ativada quando o contato está fechado e injeção desativada quando o contato está aberto). O valor padrão é NO.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?