VIGED310022FR-04

Exclusion d’injection

Applicable au modèle IM20.

L’exclusion d’injection permet d’assurer qu’un seul IM20 à la fois injecte dans le même système.

L’appareil IM20 injecte une basse fréquence dans le système. Dans un système à plusieurs arrivées entrantes, en fonction de la position du disjoncteur, il ne doit pas y avoir plus d’un IMD injectant dans le système.

Cette exclusion d’injection est gérée par l’entrée d’inhibition de l’appareil IM20, qui est connectée aux contacts auxiliaires des disjoncteurs.

Vous pouvez configurer l’entrée d’inhibition de l’injection pour utiliser un contact NO (injection activée lorsque le contact est ouvert, injection désactivée lorsque le contact est fermé) ou un contact NF (injection activée lorsque le contact est fermé, injection désactivée lorsque le contact est ouvert). La valeur par défaut est NO.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?