VIGED310022PT-04

Modificação de parâmetro usando o display

Para modificar os valores, você deve estar inteiramente familiarizado com a estrutura do menu de interface e os princípios gerais de navegação.

Para obter mais informações sobre como os menus são estruturados, consulte Menu do Vigilohm IM10 e Menu do Vigilohm IM20.

Para modificar o valor de um parâmetro, siga um destes dois métodos:

  • Selecione um item (valor mais unidade) em uma lista.

  • Modifique um valor numérico, dígito por dígito.

O valor numérico pode ser modificado para os seguintes parâmetros:

  • Data

  • Tempo

  • Senha

  • Endereço do Modbus (IM20)

Selecionando um valor em uma lista

Para selecionar um valor em uma lista, use os botões de menu para cima e para baixo a fim de passar pelos valores de parâmetro até chegar ao valor desejado. Pressione OK para confirmar o novo valor do parâmetro.

Modificando um valor numérico

O valor numérico de um parâmetro é composto por dígitos e aquele à extrema direita é selecionado por padrão. Para modificar um valor numérico, use o botão de menu como a seguir:

  • para modificar o dígito selecionado.

  • para selecionar o dígito à esquerda daquele que está selecionado no momento ou para voltar ao dígito à direita.

  • OK para confirmar o novo valor do parâmetro.

Salvando um parâmetro

Depois que você tiver confirmado o parâmetro modificado, ocorre uma das duas ações seguintes:

  • Se o parâmetro tiver sido salvo corretamente, a tela exibirá Guardado e retornará à exibição anterior.

  • Se o parâmetro não tiver sido salvo corretamente, a mensagem Fora do intervalo será exibida e a tela de edição permanecerá ativa. Um valor será considerado fora do intervalo quando for classificado como proibido ou quando houver vários parâmetros independentes.

Cancelando uma entrada

Para cancelar a entrada do parâmetro atual, pressione o botão Esc. A tela anterior é exibida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?