Modification de paramètres à l’aide de l’afficheur
Pour plus d’informations sur la structure des menus, voir Vigilohm IM10 menu et Vigilohm IM20 menu.
Pour modifier la valeur d’un paramètre, suivez l’une ou l’autre de ces deux méthodes :
- 
                  Sélectionner un élément (valeur et unité) dans une liste. 
- 
                  Modifier une valeur numérique, chiffre par chiffre. 
Pour les paramètres suivants, la valeur numérique peut être modifiée :
- 
                  Date 
- 
                  Horloge interne et synchronisation 
- 
                  Mot de passe 
- 
                  Adresse Modbus (IM20) 
Sélectionner une valeur dans une liste
Pour sélectionner une valeur dans une liste, utilisez les boutons de menu Haut et Bas pour faire défiler les valeurs de paramètre jusqu’à atteindre la valeur souhaitée, puis appuyez sur OK pour confirmer la nouvelle valeur du paramètre.
Modifier une valeur numérique
La valeur numérique d’un paramètre est composée de chiffres. Le chiffre situé complètement à droite est sélectionné par défaut. Pour modifier une valeur numérique, utilisez les boutons de menu comme suit :
Enregistrer un paramètre
Lorsque vous confirmez le paramètre modifié, l’une des deux actions suivantes se produit :
- 
                     Si le paramètre a été enregistré correctement, l’écran affiche Sauvegardé, puis retourne à l’affichage précédent. 
- 
                     Si le paramètre n’a pas été enregistré correctement, l’écran affiche Erreur Hors plage et l’écran d’édition reste actif. Une valeur est considérée comme hors plage si elle n’est pas autorisée ou s’il existe plusieurs paramètres interdépendants. 
Annuler une saisie
Pour annuler la saisie actuelle pour le paramètre, appuyez sur le bouton Esc. L’écran précédent apparaît.