VIGED310022FR-04

Scénarios de mesure R et C

La résistance et la capacitance de votre réseau électrique affectent les mesures de votre appareil.

Le diagramme ci-dessous montre la résistance d’isolement R et la capacitance de fuite C du réseau électrique.

Les situations suivantes peuvent se produire sur une installation. Les flèches grises représentent la voie privilégiée d’acheminement du signal d’injection IMD.

Valeur R et C Schéma de circuit équivalent Impact sur les mesures Signification de R Signification de C
R faible (en présence d’un défaut) La majeure partie du signal d’injection passe en R. Pendant toute la durée du défaut d’isolement, la mesure R sera inexacte. Il est difficile de mesurer C, surtout si C est faible. Mesure significative pour l’installation. Obtenir la mesure C n’est pas significatif lorsqu’il y a un défaut d’isolement.
C moyen, R moyen Le signal d’injection est partagé entre R et C. R et C peuvent être mesurés correctement. Mesure significative pour l’installation. Mesure significative pour l’installation.
R élevé, C élevé Le signal d’injection qui passe en R est faible. Il devient difficile de mesurer R voire tout à fait impossible si les valeurs C sont très élevées. C est mesuré correctement. Il n’est pas important d’obtenir une mesure précise de R, puisque le système fonctionne correctement. Mesure significative pour l’installation. Une valeur C excessivement élevée correspond à la limite maximale d’un système IT. Au-dessus de 60 μF (150 μF avec filtrage 160 secondes), le produit est en dehors de sa plage de fonctionnement et échoue.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?