VIGED310022PT-04

Cenários de medição de R e C

A resistência e capacitância do seu sistema de energia afetam as medições do dispositivo.

O diagrama abaixo mostra a resistência R de isolação e a capacitância C de fuga do sistema de energia.

As situações a seguir podem ocorrer em uma instalação. As setas cinzas representam a rota preferida para o sinal de injeção do IMD.

Valor de R e C Diagrama de circuito equivalente Impacto nas medições Significância de R Significância de C
R fraca (no caso de uma falha) A maior parte do sinal de injeção vai para R. Durante toda a falha de isolação, a medição de R é imprecisa. A medição de C é difícil, especialmente se C estiver fraca. Medição significativa para a instalação. Obter uma medição de C não tem significância quando há uma falha de isolação.
C média, R média O sinal de injeção é compartilhado entre R e C. R e C podem ser medidas corretamente. Medição significativa para a instalação. Medição significativa para a instalação.
R e C altas O sinal de injeção que vai para R é fraco. Torna-se difícil medir R e é completamente impossível no caso de valores de C muito altos. C é medida corretamente. Obter uma medição precisa de R não é importante, pois o sistema está em boas condições. Medição significativa para a instalação. Um valor de C excessivamente alto corresponde aos limites máximos de um sistema de TI. Acima de 60 μF (150 μF com filtragem de 160 segundos), o produto está fora de seu intervalo operacional e falha.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?