VIGED310022FR-04

Vue d’ensemble du matériel

Les modèles IM10 et IM20 comportent respectivement 3 et 5 borniers (identifiants A à E).

A Bornier de connexion d’injection
B Bornier de connexion de l’alimentation auxiliaire
C Bornier de relais d’alarme d’isolement
D Bornier de communication Modbus (IM20)
E Bornier d’entrée d’inhibition de l’injection (IM20)
F Boutons de menu contextuel
G Voyants LED de fonctionnement
H Voyant LED d’alarme d’isolement
I Afficheur
J Touche Menu pour afficher le menu principal
K Touche Esc pour revenir au menu précédent ou annuler une entrée de paramètre
L Numéro de série
M Référence catalogue des produits (IMD-IM10 ou IMD-IM20)

Référence commerciale de l’appareil

Modèle Référence commerciale
IM10 IMD-IM10
IM20 IMD-IM20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?