VIGED310022PT-04

Visão geral do hardware

O IM10 e o IM20 apresentam 3 e 5 blocos terminais, respectivamente (identificadores A a E).

A Bloco terminal da conexão da injeção
B Bloco terminal da conexão da fonte de alimentação auxiliar
C Bloco terminal do relé do alarme de isolação
D Bloco terminal da comunicação Modbus ( IM20)
E Bloco terminal da entrada de inibição da injeção ( IM20)
F Botões do menu contextual
G LED operacional
H LED do alarme de isolação
I Display
J Botão Menu para ir até o menu principal
K Botão Esc para retornar ao menu anterior ou cancelar uma entrada de parâmetro
L Número de série
M Número de catálogo do produto (IMD-IM10 ou IMD-IM20)

Referência comercial do dispositivo

Modelo Referência comercial
IM10 IMD-IM10
IM20 IMD-IM20
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?