Enregistrements d’événements d’alarme
- 
                     Un enregistrement « primaire », créé lorsque l’alarme d’isolement ou l’alarme préventive se déclenche. Il contient la valeur d’isolement. 
- 
                     Un enregistrement « secondaire », créé lorsque l’alarme d’isolement ou l’alarme préventive cesse. Il contient le type d’événement (alarme d’isolement acquittée, alarme d’isolement transitoire, alarme d’isolement préventive). 
Description d’un enregistrement du journal des événements
| Registre | Unité | Type | Plage | Description | 
|---|---|---|---|---|
| Mot 1 | – | Uint16 | 1…65535 | Numéro d’enregistrement d’événement | 
| Mot 2 Mot 3 Mot 4 Mot 5 | – | Uint64 | – | Horodatage de l’événement (même code que l’horodatage produit) | 
| Mot 6 Mot 7 | – | Uint32 | 
 
 | Identifiant d’enregistrement : 
 | 
| Mot 8 Mot 9 Mot 10 Mot 11 | – | Uint64 | – | En fonction du type d’enregistrement (primaire ou secondaire) : 
 | 
| Mot 12 | – | Uint16 | 1…65534 | Identifiant d’enregistrement primaire/secondaire pour l’événement : 
 | 
Exemple d’un événement
Les deux enregistrements suivants concernent, à titre d’exemple, une alarme d’isolement qui s’est déclenchée le 01/10/2010 à 12:00 et qui a été acquittée à 12:29.
Numéro de registre : 1
| Adresse | Registre | Unité | Type | Valeur | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | ||||
| 20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Numéro de registre | 
| 20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 | 
 
 | Date à laquelle l’alarme d’isolement s’est produite (01/10/2010 à 12:00) | 
| 20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 | 
 
 | Identifiant d’enregistrement : 
 | 
| 20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Valeur de résistance d’isolement au moment de l’alarme d’isolement | 
| 20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement | 
Numéro de registre : 2
| Adresse | Registre | Unité | Type | Valeur | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc | hex | déc | hex | ||||
| 20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Numéro de registre | 
| 20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 | 
 
 | Date à laquelle l’alarme d’isolement est acquittée (01/10/2010 à 12:29) | 
| 20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 | 
 
 | Identifiant d’enregistrement : 
 | 
| 20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Valeur du registre d’alarme d’isolement au moment de l’acquittement de l’alarme d’isolement | 
| 20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Identifiant d’enregistrement secondaire pour l’événement |