VIGED310022PT-04

Localizando manualmente a falha de isolação

Você poderá usar os dispositivos móveis de localização de falhas de isolação se:

  • O local da falha de isolação em um alimentador não estiver equipado com um localizador de falha de isolação automático, ou

  • Para facilitar a localização de uma falha de isolação em um alimentador

O sinal injetado pelo dispositivo não é compatível com os dispositivos XPxx e XRM. Use o injetor XGR de 2,5 Hz.

O termo "XPxx" refere-se ao “XP15, XP50 e XP100”.

Etapas:

  1. Quando ocorrer a falha de isolação, conecte o XGR ao neutro (se não houver um, conecte à fase) e ao aterramento.
  2. Conecte o XPxx ao XRM.
  3. Prenda a configuração do XPxx e XRM a um fio de injeção próximo ao dispositivo.
  4. No XRM, toque e segure o botão LIGADO, regule o controle de ajuste de sensibilidade e calibre para um valor de referência 18.

    Veja a seguir um exemplo:

  5. Prenda a configuração do XPxx e XRM em todos os canais e grave os valores de XRM em cada canal.

    Veja a seguir um exemplo:

    Se o valor gravado de um canal estiver mais próximo do valor calibrado, ele indicará uma falha de isolação no canal correspondente ou no canal de downstream (se houver).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?