VIGED310022FR-04

Fonctionnalités de l’appareil

Les fonctionnalités prises en charge dépendent du modèle d’appareil.
Fonction IM10 IM20
Mesure et affichage de la résistance d’isolement du système non mis à la terre
Mesure et affichage de la capacitance de fuite (C)
Calcul de l’impédance Zc associée à C
Journal des défauts d’isolement horodatés
Communication par Modbus RS-485
Entrée d’inhibition de l’injection
Compatibilité de l’adaptateur haute tension
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?