VIGED310022PT-04

Recursos do dispositivo

Os recursos com suporte dependem do modelo do dispositivo.
Função IM10 IM20
Medição e exibição da resistência de isolação do sistema não aterrado
Medição e exibição de capacitância (C) de fuga
Cálculo de impedância Zc associada a C
Registro de falhas de isolação com marcação de hora
Comunicação por meio do Modbus RS-485
Entrada de inibição da injeção
Compatibilidade do adaptador de alta tensão
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?