VIGED310022PT-04

Interface do display

Use o display do dispositivo para executar várias tarefas, como configurar o dispositivo, exibir as telas de estado, reconhecer alarmes ou exibir eventos.

1 Área de identificação da tela contendo um ícone de menu e o nome do menu ou do parâmetro.
2 Área de informações exibindo informações específicas na tela (medição, alarme de isolação, configurações)
3 Botões de navegação

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?