VIGED310022PT-04

Telas de estado

Introdução

A tela padrão mostra o valor de resistência da isolação do sistema. Ela é substituída automaticamente por uma tela que notifica um alarme de isolação. A luminosidade da tela pisca para indicar um alarme de isolação.

Medição da resistência (R) da isolação

O dispositivo exibe a medição da resistência da isolação para o sistema por padrão.

Alarme de isolação detectado: falha de isolação

O dispositivo exibe a tela de falha de isolação quando o valor de isolação fica abaixo do limiar do alarme de isolação.

A tela pisca sempre que um alarme de isolação é detectado.

Há dois possíveis cenários:

  • Reconhecer o alarme de isolação pressionando o botão .

  • Se você não reconhecer o alarme de isolação e a isolação do sistema retornar um valor acima do limiar do alarme de isolação, a tela exibirá falha transitória:

Alarme de isolação reconhecido

Essa tela é exibida quando você reconhece o alarme de isolação.

Pré-alarme ativado

Essa tela será exibida quando o pré-alarme tiver sido ativado.

Falha transitória

Essa tela é exibida quando uma falha transitória ocorre.

Reconheça a falha transitória pressionando o botão OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?