VIGED310022PT-04

Data e hora (formato TI081)

A estrutura a seguir é usada para a troca de informações de data e hora usando o protocolo Modbus.

A data/hora é codificada em 8 bytes da seguinte maneira:

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 Palavra
0 0 0 0 0 0 0 0 R4 Y Y Y Y Y Y Y Palavra 1
0 0 0 0 M M M M WD WD WD D D D D D Palavra 2
SU 0 0 H H H H H iV 0 mn mn mn mn mn mn Palavra 3
ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms Palavra 4
  • R4: Bit reservado (reservado por IEC870-5-4), definido como 0

  • Y - Anos

    • 1 byte

    • Valor de 0...127 (1/1/2000 a 31/12/2127)

  • M - Meses

    • 1 byte

    • Valor de 1...12

  • D - Dias

    • 1 byte

    • Valor de 1...31

  • H - Horas

    • 1 byte

    • Valor de 0...23

  • mn - Minutos

    • 1 byte

    • Valor de 0...59

  • ms - Milissegundos

    • 2 byte

    • Valor de 0...59999

Os seguintes campos estão no padrão CP56Time2a e são considerados opcionais:

  • WD - Dia da semana

    • Se não usado, definido como 0 (1 = Domingo, 2 = Segunda...)

    • Valor de 1...7

  • SU - Horário de verão

    • Se não usado, definido como 0 (0 = hora padrão, 1 = horário de verão)

    • Valor de 0...1

  • iV - Validade das informações contidas na estrutura

    • Se não usado, definido como 0 (0 = válido, 1 = inválido ou não sincronizado no sistema)

    • Valor de 0...1

Essas informações são codificadas em formato binário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?