VIGED310022PT-04

Precauções de segurança

As precauções de segurança a seguir devem ser totalmente implementadas antes da tentativa de comissionar o sistema, reparar o equipamento elétrico ou realizar a manutenção.

Leia e siga com atenção as precauções de segurança descritas abaixo.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • Utilize equipamentos de proteção pessoal (EPP) apropriados e siga as práticas de segurança para o trabalho com energia elétrica. Consulte a NFPA 70E, a CSA Z462 ou outras normas locais.
  • Desligue toda a energia que alimenta este dispositivo e o equipamento no qual ele está instalado antes de trabalhar com o equipamento.
  • Sempre use um dispositivo sensor de tensão apropriado para confirmar que toda a energia está desligada.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

AVISO
Danos ao equipamento
  • Não abra esta unidade.
  • Não tente reparar nenhum componente deste produto nem qualquer um de seus produtos acessórios.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?