VIGED310022PT-04

Exemplo: exclusão de injeção com vários alimentadores de entrada interconectados

Ao usar um PLC, o cabeamento pode ser simplificado, e configurações complexas podem ser consideradas.

O PLC pode ter as seguintes características:

  • Número de entradas digitais: é o número de disjuntores para o alimentador de entrada e para o acoplamento. Essas entradas podem ser autoalimentadas pelo PLC ou alimentadas por uma fonte de alimentação externa.

  • Número de saídas digitais: é o número de dispositivos menos 1. Essas saídas digitais podem ser saídas de estado sólido ou eletromecânicas.

  • O ciclo de processamento é igual a 0,1 ou menos.

O uso de um PLC básico para gerenciar a exclusão de dispositivos permite:

  • Monitorar continuamente cada parte do sistema de energia não aterrado.

  • Ter um tempo de resposta curto para detecção de falhas de isolação.

  • Manter a compatibilidade com sistemas de energia complexos com alto número de alimentadores de entrada e acoplamentos.

Tabela da verdade:

Configurações possíveis

0 = aberto, 1 = fechado

Inibição da injeção

0 = injeção, 1 = injeção inibida

D1 D2 D3 Acoplamento Acoplamento IMD nº 1 IMD nº 2 IMD nº 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
...
0 1 1 1 1 0 0 1
...
1 1 1 1 1 0 1 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?