VIGED310022PT-04

Precauções de segurança

A instalação, fiação, testes e manutenção devem ser realizados de acordo com os regulamentos elétricos locais e nacionais.

Riscos específicos associados aos dispositivos de monitorização de isolação (IMDs, Insulation Monitoring Devices)

Os dispositivos de monitorização de isolação são conectados ao sistema por meio de um fio de injeção, que deve ser desconectado antes da realização de qualquer tipo de trabalho no produto.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Desconecte o fio de injeção do dispositivo com o sistema monitorado antes de trabalhar no dispositivo ou equipamento.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

Outras medidas de segurança

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • Utilize equipamentos de proteção pessoal (EPP) apropriados e siga as práticas de segurança para o trabalho com energia elétrica. Consulte a NFPA 70E, a CSA Z462 ou outras normas locais.
  • Desligue toda a energia que alimenta este dispositivo e o equipamento no qual ele está instalado antes de trabalhar com o equipamento.
  • Sempre use um dispositivo sensor de tensão apropriado para confirmar que toda a energia está desligada.
  • Presuma que as comunicações e os cabos de E/S são perigosos e estão ativos até que se determine o contrário.
  • Não exceda as classificações máximas deste dispositivo.
  • Desconecte toda a fiação de entrada e saída do dispositivo antes de executar testes dielétricos (Hi-Pot) ou com megôhmetro.
  • Nunca troque um fusível externo ou disjuntor.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
NOTA: Consulte a IEC 60950-1:2005, Anexo W, para obter mais informações sobre comunicações e a fiação de E/S conectada a vários dispositivos.
ATENÇÃO
Operação não desejada
Não utilize este dispositivo para o controle ou a proteção de pessoas, animais, propriedades ou equipamentos.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
AVISO
Danos ao equipamento
  • Não abra a caixa do dispositivo.
  • Não tente reparar nenhum componente do dispositivo.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?