VIGED310022PT-04

Tela de inibição da injeção

Quando a função de inibição da injeção está ativada (isto é, Entrada inib. está definida como N.A.), a tela de estado a seguir exibe e substitui qualquer tela de estado do sistema que já esteja sendo exibida (medição de isolação, alarme de isolação ou pré-alarme de isolação).

Você pode executar as seguintes ações nessa tela:

  • Pressionar o botão Menu para ir até o menu principal.

  • Pressionar os botões de seta para exibir a tela de configurações.

  • Pressionar o botão T para executar o autoteste.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?