VIGED310022PT-04

Registro

Aplicável ao IM20

O dispositivo grava os detalhes dos 30 eventos de falha de isolação mais recentes. Os eventos de falha são disparados por um dos seguintes estados:

  • falha de isolação

  • falha de isolação preventiva

O Evento 1 é o evento que foi gravado mais recentemente, e o evento 30 é o evento gravado mais antigo.

O evento mais antigo é excluído quando um novo evento ocorre (a tabela não é redefinida).

Com a consulta a essas informações, o desempenho do sistema de distribuição pode ser aprimorado e o trabalho de manutenção é facilitado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?