VIGED310023ZH-06

绝缘警报继电器(绝缘警报继电器

您可以根据绝缘状态设置绝缘警报继电器模式。

要访问设置,请选择菜单 > 设置 > I/O 配置

  • 参数:继电器

  • 允许值:故障防护 / 标准

  • 默认:故障保护

当绝缘警报继电器配置为故障防护(故障防护)模式时:

  • 在下列情况下,绝缘警报继电器被激活,即通电:

    • 未检测到绝缘故障。

  • 在下列情况下,绝缘警报继电器被停用,即断电:

    • 检测到绝缘故障。

    • 产品未正常运行(通过自动检测探测到)。

    • 辅助电源丢失。

    • 触发自动测试时

当绝缘警报继电器配置为标准(标准)模式时:

  • 在下列情况下,绝缘警报继电器被激活,即通电;

    • 检测到绝缘故障。

    • 产品未正常运行(通过自动检测探测到)。

    • 触发自动测试时

  • 在下列情况下,绝缘警报继电器被停用,即断电:

    • 未检测到绝缘故障。

    • 检测到且已确认绝缘故障(如果已将菜单 > 设置 > I/O 配置 > 确认警报继电器设置为)。

    • 辅助电源丢失。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?