VIGED310023FR-06

Relais d’alarme d’isolement (Relais Al. Isol.)

Vous pouvez définir le mode du relais d’alarme d’isolement selon l’état de l’isolement.

Pour accéder à ce paramètre, sélectionnez Menu > Réglages > Config E/S.

  • Paramètre : Relais

  • Valeurs autorisées : FS / Std.

  • Par défaut : FS

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode de sécurité intrinsèque (failsafe) FS :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • Le produit est défectueux (tel que détecté par l’autotest).

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

    • Lorsque vous enclenchez un autotest

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode standard Std. :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • Le produit est défectueux (tel que détecté par l’autotest).

    • Lorsque vous enclenchez un autotest

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

    • Un défaut d’isolement est détecté et acquitté (si Menu > Réglages > Config E/S > Acq. al. relais est réglé sur ON).

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?