VIGED310023ES-06

Repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..)

Puede establecer el modo de repetidor de alarma de aislamiento en función del estado de aislamiento.

Para acceder al ajuste, seleccione Menú > Ajustes > Config. E/S.

  • Parámetro: Relé

  • Valores permitidos: FS / Est.

  • Predeterminado: FS

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento se configura en modo de protección contra fallos (FS):

  • El repetidor de alarma de aislamiento se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:

    • No se ha detectado ningún fallo de aislamiento.

  • El repetidor de alarma de aislamiento se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento.

    • El producto se encuentra inoperativo (estado detectado a través de una prueba autodiagnóstica).

    • Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.

    • Cuando activa una prueba autodiagnóstica

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento se configura en modo estándar (Est.):

  • El repetidor de alarma de aislamiento se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento.

    • El producto se encuentra inoperativo (estado detectado a través de una prueba autodiagnóstica).

    • Cuando activa una prueba autodiagnóstica

  • El repetidor de alarma de aislamiento se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:

    • No se ha detectado ningún fallo de aislamiento.

    • Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. está establecido en ENCENDIDO).

    • Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?