VIGED310023ZH-06

绝缘警报(绝缘警报)阈值

可以根据被监控的应用的绝缘等级来设置阈值。

此参数允许的值为 50 kΩ500 kΩ。默认值为 50 kΩ

当设备通电时,它会检索记录的最后一个绝缘警报阈值。

当绝缘等级超过阈值 20% 时,将清除绝缘警报。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?