VIGED310023FR-06

Boutons et icônes de navigation

Utilisez les boutons d’affichage pour naviguer dans les menus et exécuter des actions.
Légende Bouton Icône Description
1 Menu Afficher le menu de niveau 1 (Menu).
2 Esc Revenir au niveau précédent.
3 Bouton de menu contextuel 3 Faire défiler l’affichage vers le haut ou passer à l’élément précédent dans la liste.
Accéder au paramètre de date et d’heure. Si l’icône d’horloge clignote, cela signifie que le paramètre Date/Heure doit être réglé.
Incrémenter une valeur numérique.
4 Bouton de menu contextuel 2 Faire défiler l’affichage vers le bas ou passer à l’élément suivant dans la liste.
Avancer d’un chiffre vers la gauche dans une valeur numérique. Si le chiffre complètement à gauche est sélectionné, ce bouton permet de revenir au chiffre de droite.
5 Bouton de menu contextuel 1

Valider l’élément sélectionné.

Exécuter l’autotest manuellement.
Accéder à un menu ou sous-menu, ou modifier un paramètre.
Acquitter l’alarme d’isolement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?