VIGED310023ZH-06

绝缘电阻 (R) 监控

未接地的电力系统需要绝缘监控,以确定何时发生第一次绝缘故障。

设备必须不接地或必须通过特定的 ZX 阻抗(产品物料号:50159)接地。

在只有一个接地故障的情况下,故障电流非常低并且不需要中断。但是,如果第二个故障可能导致断路器跳闸,则必须安装绝缘监控装置以指示初始故障。此设备触发听觉和/或视觉信号。

通过不断监控绝缘电阻,您可以跟踪系统质量,这是一种预防性维护。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?