VIGED310023ES-06

Histéresis de los umbrales de alarma de aislamiento

Se aplica una histéresis para limitar el error en la alarma de aislamiento debido a fluctuaciones en la medición al aproximarse al valor umbral.

En este caso, se aplica un principio de histéresis:

  • Cuando el valor de aislamiento medido se reduce o cae por debajo del umbral establecido, la alarma de aislamiento se activa o se pone en marcha la cuenta atrás si se ha establecido un retraso de alarma de aislamiento.

  • Cuando el valor de aislamiento medido aumenta y supera 1,2 veces el umbral establecido (es decir, el umbral establecido +20 %), la alarma de aislamiento se desactiva y se indica un fallo "transitorio" mediante un parpadeo de fuentes en blanco y negro.

Dichos comportamientos se muestran en los siguientes diagramas:

  • Sin histéresis:

  • Con histéresis:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?