VIGED310023ES-06

Funciones Modbus

El dispositivo admite códigos de función Modbus.
The following table is profiled. Check for profiling before editing.
Código de función Nombre de función
Decimal Hexadecimal
3 0x03 Registros de retención de lectura *
4 0x04 Registros de retención de entrada *
6 0x06 Escribir registro único
8 0x08 Diagnosticar Modbus
16 0x10 Escribir registros múltiples
43 / 14 0x2B / 0E Leer identificación del dispositivo
43 / 15 0x2B / 0F Obtener fecha/hora
43 / 16 0x2B / 10 Establecer fecha/hora

Leer solicitud de identificación del dispositivo

Número Tipo Valor
0 VendorName

Schneider Electric

1 ProductCode IMD-IM20-H
2 MajorMinorRevision XXX.YYY.ZZZ
3 VendorURL

www.se.com

4 ProductName Dispositivo de supervisión de aislamiento
5 ModelName IM20-H

El dispositivo responde a cualquier tipo de solicitud (básica, periódica, ampliada).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?