VIGED310023ES-06

Registro

Aplicable al IM20-H / IM15H.

El dispositivo registra los datos de los 30 eventos de fallo de aislamiento más recientes. Los eventos de fallo se activan a través de uno de los siguientes estados:

  • fallo de aislamiento

  • sobrecarga de transformador

  • sobrecalentamiento de transformador

El evento 1 es el evento que se registró más recientemente, y el evento 30 es el evento más antiguo registrado.

El evento más antiguo se elimina cuando se produce un nuevo evento (la tabla no se restablece).

Esta información permite mejorar el funcionamiento del sistema y distribución y facilita las tareas de mantenimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?