VIGED310023ES-06

Información de los indicadores LED de funcionamiento y alarma

Las dos luces indicadoras bicolores del panel frontal indican el estado actual del dispositivo.
LED ENCENDIDO Indicador LED de alarma Descripción
Dispositivo apagado
parpadea lentamente Dispositivo encendido, no se detecta ningún fallo de aislamiento
parpadea lentamente Dispositivo encendido, fallo de aislamiento detectado
El dispositivo está encendido pero no funciona correctamente
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?