VIGED310023FR-06

Hystérésis de seuil d’alarme d’isolement

Une hystérésis est appliquée pour limiter les erreurs d’alarme d’isolement dues aux fluctuations des mesures à l’approche de la valeur de seuil.

Un principe d’hystérésis est appliqué :

  • Lorsque la valeur d’isolement mesurée diminue et tombe au-dessous du seuil de réglage, l’alarme d’isolement est déclenchée ou le compte à rebours est commencé si une temporisation d’alarme d’isolement a été réglée.

  • Lorsque la valeur d’isolement mesurée augmente et dépasse 1,2 fois le seuil défini (c’est-à-dire seuil de réglage + 20 %), l’alarme d’isolement est désactivée et un défaut « transitoire » est signalé par un clignotement noir/blanc.

Les diagrammes suivants montrent les comportements :

  • Sans hystérésis :

  • Avec hystérésis :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?