VIGED310023ES-06

Desmontaje

  1. Desconecte los bloques de terminales del dispositivo.
  2. Utilizando un destornillador plano (≤ 6,5 mm), presione sobre el mecanismo de bloqueo para soltar el dispositivo.
  3. Levante el dispositivo para liberarlo del carril DIN.
  4. Vuelva a insertar los bloques de terminales y asegúrese de respetar las posiciones correctas en el dispositivo (véase Descripción general del hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?