VIGED310023ZH-06

日志

适用于 IM20-H / IM15H

设备记录了最近 30 次绝缘故障事件的详细信息。故障事件由以下状态之一触发:

  • 绝缘故障

  • 变压器过载

  • 变压器过热

事件 1 是最近记录的事件,事件 30 是最早记录的事件。

发生新事件时删除最旧的事件(表不重置)。

通过参考此信息,可以改善配电系统的性能并且有助于维护工作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?