7PT02-0423-03

Monitorando a isolação do sistema de energia

O dispositivo monitora a isolação do sistema de energia não aterrado na resistência de acordo com o seguinte diagrama de tempo, que representa as configurações padrão:

0 Uma redução da isolação é detectada no sistema. A resistência da isolação fica abaixo do limiar do pré-alarme de isolação. O relé do pré-alarme de isolação é alternado e o indicador do pré-alarme de isolação se acende.
1 Uma falha de isolação é detectada no sistema.
2 Depois que T (atraso do alarme de isolação) tiver decorrido, o dispositivo será alternado para o estado do alarme de isolação. O relé do alarme de isolação é alternado e o LED indicador do alarme de isolação ACENDE.
3 Pressione o botão para reconhecer o alarme de isolação. O relé do alarme de isolação e o relé do pré-alarme de isolação são revertidos para seus estados iniciais. Dependendo da configuração das E/S, o relé do pré-alarme de isolação e o relé do alarme de isolação podem ou não ser revertidos para seus estados iniciais. O diagrama de tempo representa o caso quando as E/S são configuradas para reconhecer os relés. Consulte Modo de relé para obter mais informações sobre os modos de relé. Consulte Reconhecimento de relé para obter mais informações sobre o reconhecimento de relé.
4 A falha de isolação é corrigida. O LED do alarme é desligado. O dispositivo é revertido para o estado normal.
NOTA: Se você não reconhecer o estado do alarme de isolação, e a isolação aumentar novamente acima do limiar do alarme de isolação, a falha de isolação será registrada como transitória.

QR code for this page

Isto foi útil?