DOCA0110DE-07

Link150 Ethernet Gateway Firmware-Aktualisierung

Beschreibung

Die Link150-firmware kann über die Web-Schnittstelle oder mit dem Link150 Firmware Upgrade Tool auf die neueste Firmware aktualisiert werden.

Die aktuelle Version des Link150 Firmware Upgrade Tools kann von der Website von Schneider Electric unter www.se.com/ww/en/download/ heruntergeladen werden.

HINWEIS
GEFAHR EINER GERÄTEBESCHÄDIGUNG
Während der Aktualisierung der Firmware darf das Gerät nicht ausgeschaltet bzw. das Netzwerkkabel nicht abgezogen werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Aktualisieren der Firmware

  1. Überprüfen Sie die aktuelle Version der Firmware. Siehe Abschnitt Prüfen der Firmwareversion für die ausführbare binäre Komponente.

  2. Verwenden Sie für die Firmwareversion 005.001.018 oder früher das Link150 Firmware Upgrade Tool, um die Firmware zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Firmware-Aktualisierung über Firmware Upgrade Tool.

  3. Verwenden Sie für die Firmwareversion 005.001.018 oder höher entweder die Webseite oder das Firmware Upgrade Tool, um die Firmware zu aktualisieren. Siehe Abschnitt Firmware-Aktualisierung über die Webseite bzw. Firmware-Aktualisierung über Firmware Upgrade Tool.

In der nachstehenden Tabelle sind die verschiedenen Firmwareversionen und die unterstützten Tools für die Firmware-Aktualisierung aufgelistet:

Firmwareversion

Webseite

Firmware Upgrade Tool

≤ 005.000.011

Nicht zutreffend

ü

005.000.021 bis 005.000.032

Nicht zutreffend

ü

005.001.015

Nicht zutreffend

ü

≥ 005.001.018

ü

ü

Prüfen der Firmwareversion für die ausführbare binäre Komponente

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Öffnen Sie den Webbrowser und melden Sie sich beim Link150 Gateway an.

Die Link150-Homepage wird geöffnet.

2

  • Zur Überprüfung der Firmwareversion 005.001.015 oder höher navigieren Sie zum Menü Home und suchen Sie auf der Seite Geräteidentifizierung nach der firmware-Version.

  • Zur Überprüfung der Firmwareversion bis 005.000.029 navigieren Sie zum Menü Diagnose und suchen Sie auf der Seite Geräteinformationen nach der firmware-Version

HINWEIS: Wenn Sie die firmware vor kurzem aktualisiert haben, drücken Sie F5, um die Webseite und die angezeigte firmwarenummer zu aktualisieren.

Legt die firmware-Version des Link150 Gateways fest.

Firmware-Aktualisierung über die Webseite

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Öffnen Sie die Webseite des Link150 -Geräts in einem beliebigen Webbrowser mittels http oder https://<<IP-Adresse>> oder ermitteln Sie das Link150-Gerät auf der Windows-Netzwerkregisterkarte.

HINWEIS:
  • Standard-IP-Adresse = 169.254.YY.ZZ

  • Standard-Anmeldebenutzername = Administrator

  • Standardpasswort = MAC-Adresse (Stellen Sie sicher, dass das Administrator-Passwort nicht leer ist.)

    Siehe Benutzerkonten.

Die Link150-Homepage wird geöffnet.

2

Zur Aktualisierung der Firmware wählen Sie das Menü Wartung aus, navigieren Sie zum Untermenü Aktualisierung, klicken Sie auf Firmware und dann auf die Schaltfläche Durchsuchen....

Das Dialogfeld Datei öffnen wird geöffnet.

3

Wählen Sie das Link150-Lieferpaket aus der dekomprimierten Datei im Firmwareversionsordner aus: ../Binaries/Link150_Delivery_Package_Vxxx_yyy_zzz.zip

Die Lieferpaketdatei wird ausgewählt.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung.

Zeigt die Fortschrittsleiste für den Upload und nach Abschluss des Uploads die Popup-Meldung Möchten Sie die Firmware-Aktualisierung jetzt anwenden? an.

5

Klicken Sie auf Ja, um die Firmware-Aktualisierung durchzuführen.

Zeigt die Fortschrittsleiste für die Aktualisierung an und schließt die Firmware-Aktualisierung ab.

HINWEIS:
  • YY.ZZ sind die letzten 2 Byte der Link150-MAC-Adresse (zu finden auf dem Etikett an der Seite des Link150-Geräts).

  • Nach einer erfolgreichen Firmware-Aktualisierung werden 40 Sekunden für den Neustart des Link150 Gateways benötigt.

    War die Firmware-Aktualisierung nicht erfolgreich ist, zeigt das Link150 Gateway Fehler an.

Firmware-Aktualisierung über Firmware Upgrade Tool

Das Link150 Firmware Upgrade Tool stellt die Softwarelösung bereit, um das Link150 Gateway ungeachtet der Ausgangsversion auf die neueste Firmwareversion zu aktualisieren.

Die aktuelle Version des Firmware Upgrade Tool kann von der Website von Schneider Electric unter www.se.com/ww/en/download/ heruntergeladen werden.

Das Verfahren zur Firmware-Aktualisierung wird im DOCA0223EN - Link150 Ethernet Gateway Firmware Upgrade Tool - User Guide detailliert beschrieben.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?