DOCA0162ZH-01

CID 文件

CID 文件藉由 CET850 配置软件从 ICD 文件创建。CID 文件包含 MasterPact MTZ IED 特有的信息,如死区值、数据集和报告。CET850 配置软件可以包含 CID 文件中的以太网通讯信息。但不会使用此信息。IEC 61850 通讯标准的通讯信息取自 MasterPact MTZ IED 配置。

CID 文件可以在不使用 MasterPact MTZ IED 的情况下离线创建。有效的 CID 文件必须具有 .exi 文件,用于适配到所分配的目录空间中。

注意
意外的设备操作
不得手动更改使用 CET850 配置软件创建的 CID 文件。CID 文件包含由 IFEEIFE 接口验证的安全机制。
不遵守这些说明可能会导致通讯丢失。

CID 文件还必须兼容 MasterPact MTZ IEDIEC 61850 符合性声明。请参阅 附录 A。如果 CID 文件已破坏或无效,IFEEIFE interface 上的 ULP LED 将闪烁 5 次,以指示配置不兼容。

注: CID 文件控制作为 IEC 61850 服务器的 MasterPact MTZ IED 的操作。如果 MasterPact MTZ IED 上未加载有效的 CID 文件,MasterPact MTZ IED 将不会被任何 IEC 61850 功能执行。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.