DOCA0162ES-01

Archivos CID

Los archivos CID se crean a partir del archivo ICD utilizando el software de configuración CET850 . El archivo CID contiene información específica de MasterPact MTZ IED , como valores de banda muerta, conjuntos de datos e informes. El software de configuración CET850 puede incluir información de comunicación Ethernet en el archivo CID . Sin embargo, esta información no se utiliza. La información de comunicación para el estándar de comunicación IEC 61850 se toma de la configuración de MasterPact MTZ IED .

Los archivos CID pueden crearse sin conexión sin el MasterPact MTZ IED . Un archivo CID válido debe tener un archivo .exi para que quepa dentro del espacio de directorio asignado.

AVISO
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No modifique manualmente los archivos CID creados con el software de configuración CET850 . Los archivos CID contienen un mecanismo de seguridad verificado por la interfaz IFE o EIFE .
No seguir estas instrucciones puede provocar una pérdida de comunicación.

El archivo CID también debe ser compatible con las declaraciones de conformidad IEC 61850 del MasterPact MTZ IED . Consulte Apéndice A. Si el archivo CID está dañado o no es válido, el LED de ULP del IFE o la EIFE interface parpadeará 5 veces para indicar la discrepancia en la configuración.

NOTA: El archivo CID controla el funcionamiento de MasterPact MTZ IED como servidor IEC 61850 . Si el MasterPact MTZ IED no tiene un archivo CID válido cargado, el MasterPact MTZ IED no realizará ninguna función IEC 61850 .
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.