DOCA0162ES-01

Configuración de valor de banda muerta

En el estándar de comunicación IEC 61850 , determinados parámetros tienen valores instantáneos que empiezan por inst y un valor de banda muerta. El valor instantáneo se actualiza cada segundo. El valor de banda muerta se configura con el nuevo valor instantáneo cuando la diferencia entre el nuevo valor instantáneo y el valor de banda muerta supera el valor de banda muerta configurado para ese parámetro.

El software de configuración CET850 se utiliza para configurar el valor de banda muerta de un punto de datos del archivo CID . En IEC 61850 -7-3, los valores de banda muerta se expresan como porcentaje, mientras que, en los dispositivos MasterPact MTZ IED , los valores de banda muerta se expresan como valores enteros. Estos valores suelen estar en unidades diferentes de las del valor de banda muerta. Este valor se almacena en el parámetro db asociado a ese punto de datos. Por ejemplo, un valor con los amperios como unidades puede tener un valor de banda muerta con los miliamperios como unidades. Estos valores suelen estar en unidades diferentes de las del valor de banda muerta.

Ejemplo:

Configura el informe de alimentación correspondiente a la conexión de cliente para que se desencadene (se envíe) cuando la corriente de fase A cambie en 5 A o más de una lectura a la siguiente. La corriente de fase A está en unidades de 1 A y el parámetro de banda muerta (db) está en unidades de 0,1 A.

El software de configuración CET850 puede utilizarse para crear un archivo CID que incluya los siguientes ajustes:

  1. Configura el parámetro db de la fase A (MMXU > A > phsA) en 50, que especifica un rango de banda muerta de 5 A 50 x 0,1 A = 5 A.

  2. Configura la opción dchg en Verdadero para obtener los informes correspondientes a la conexión de cliente.

    NOTA: Los informes solo se envían si el cliente habilita esta opción.

Consulta la siguiente figura para comprender el funcionamiento de la banda muerta:


Inicialmente, la corriente de fase A tiene una magnitud instantánea y una magnitud de banda muerta de 5 A. La cantidad de banda muerta configurada con el software de configuración CET850 es 5 A.

Posición de marcador

Magnitud instantánea de la corriente de fase A

Análisis del funcionamiento

1

12 A

  1. La diferencia entre la magnitud instantánea y la magnitud de banda muerta es mayor que 5 A (el rango de banda muerta).

  2. El desencadenador dchg está configurado, y envía el informe sobre el cambio de datos al cliente.

  3. La magnitud de banda muerta está configurada como la magnitud instantánea (12 A).

2

4 A

  1. La diferencia entre la magnitud instantánea y la magnitud de banda muerta es mayor que 5 A (el rango de banda muerta).

  2. El desencadenador dchg está configurado, y envía el informe sobre el cambio de datos al cliente.

  3. La magnitud de banda muerta está configurada como la magnitud instantánea (4 A).

3

3 A

  1. La diferencia entre la magnitud instantánea y la magnitud de banda muerta es mayor que 5 A (el rango de banda muerta).

  2. El desencadenador dchg no está configurado, por lo que no se envían informes al cliente.

  3. La magnitud de banda muerta continúa en su valor existente (4 A).

NOTA: Rango de configuración de banda muerta: 1-100. Si el valor de db se configura en un valor mayor que 100, se considerará 0.

La siguiente figura muestra la configuración de los valores de banda muerta para datos de mediciones:


Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.