DOCA0162ZH-01

死区值配置

IEC 61850 通讯标准中,某些参数具有以 inst 开头的瞬时值以及死区值。瞬时值每秒更新一次。当新瞬时值与死区值之间的差超过为该参数配置的死区值时,死区值设置为新瞬时值。

CET850 配置软件用于配置 CID 文件中数据点的死区值。在 IEC 61850 -7-3 中,死区值以百分比值表示,而在 MasterPact MTZ IED 设备中,死区值以整数值表示。这些值的单位通常与死区调整值不同。这个值存储在与此数据点相关的 db 参数中。比如,以安培为单位的值可能具有以毫安为单位的死区值。这些值的单位通常与死区调整值不同。

示例:

将客户端连接的功率报告配置为当 A 相电流相对于下一相读数变化 5 A 或以上时触发(发送)。A 相电流以 1 A 为单位,死区参数 (db) 以 0.1 A 为单位。

CET850 配置软件可用于生成包含以下设置的 CID 文件:

  1. 将 A 相的 db 参数 (MMXU > A > phsA) 设置为 50,即,指定 5 A 50 x 0.1 A = 5 A 的死区范围。

  2. dchg 选项设置为 True,以获取客户端连接报告。

    注: 只有在客户端启用了此选项时,才会发送报告。

请参阅下图,理解死区工作方式:


首先,A 相电流的瞬时值和死区值都为 5 A。通过 CET850 配置软件设置的死区量也为 5 A。

标示位置

A 相电流的瞬时值

工作分析

1

12 A

  1. 瞬时值与死区值之间的差大于 5 A(死区范围)。

  2. 设置了 dchg 触发条件,以用于向客户端发送有关数据变化的报告。

  3. 死区调整值设置为瞬时值 (12 A)。

2

4A

  1. 瞬时值与死区值之间的差大于 5 A(死区范围)。

  2. 设置了 dchg 触发条件,以用于向客户端发送有关数据变化的报告。

  3. 死区调整值设置为瞬时值 (4 A)。

3

3A

  1. 瞬时值与死区值之间的差小于 5 A(死区范围)。

  2. 未设置 dchg 触发条件,不向客户端发送报告。

  3. 死区调整值保持为当前值 (4 A)。

注: 死区设置范围:1-100。如果所配置的 db 值大于 100,则将被视为 0。

下图显示了测量数据的死区值配置:


反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.